This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:有关 MCF8316A 两种降压模式的问题

Guru**** 2476355 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1248850/mcf8316a-questions-about-two-buck-modes-of-mcf8316a

器件型号:MCF8316A

您好!

降压 MCF8316A 有两种工作模式、下面是我的问题:

如果 IBK_MAX<10mA、22uH 的电感模式可以完全支持、只有电感模式足够了、那么电阻模式的含义是什么? 我们知道电阻模式的效率较低。