连接所有霍尔线(数字)、电源和 USB 后、我逆时针转动了电位器、但电机未旋转。 相反、它会"振动"到位。 我尝试了电机相位和霍尔线的各种组合、但似乎都无法正常工作。
我没有更改任何默认跳线设置。
霍尔输入已根据需要连接到 HPN。
开/关和制动/运行开关处于正确位置。
请协助解决此问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
连接所有霍尔线(数字)、电源和 USB 后、我逆时针转动了电位器、但电机未旋转。 相反、它会"振动"到位。 我尝试了电机相位和霍尔线的各种组合、但似乎都无法正常工作。
我没有更改任何默认跳线设置。
霍尔输入已根据需要连接到 HPN。
开/关和制动/运行开关处于正确位置。
请协助解决此问题。
该主题报告了一个相同的问题、该问题是通过将霍尔电源提高到5V 来解决的。
也许我也应该尝试一下。 如何为霍尔传感器提供5V 电源?
Anand、您好!
可以通过两种方法为霍尔传感器供电。 如果您找到 J12、则会在标有 HALL_PWR_SEL 的框中找到一根跳线。

第一种方法是将跳线移动到桥式 HALL_PWR 和 HALL_EXT、然后使用5V 直流电源为 HALL_EXT 测试点供电。
第二种方法是移动跳线以桥接 HALL_PWR 和 VBK (这是默认情况、是为器件供电的装置)、然后将 VBK 更改为5V。 这可以通过找到 H/W 型号电阻器盒、然后移除 R28来完成(也不应填充 R21、情况已经是这样)。

这是因为 MCT8316ZTEVM 是由硬件控制的器件、因此电阻器的某些组合会控制设置。 对于选择降压电压 VBK 的 VSEL_BK、可能的配置如下:

之前、您将 R21 DNP 和 R28用作连接 AGND 的跳线、对应于3.3V。 当您移除 R28时、输入会出现 高阻态、而 VBK 的输出变为5V。
所有这些图像都是 根据 EVM 硬件设计文档(https://www.ti.com/tool/MCT8316ZTEVM#design-files)创建的、供将来参考。
此致、
洪