This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316ZTEVM:电机不旋转

Guru**** 2476355 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316ZTEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1244677/mct8316ztevm-the-motor-does-not-spin

器件型号:MCT8316ZTEVM

连接所有霍尔线(数字)、电源和 USB 后、我逆时针转动了电位器、但电机未旋转。 相反、它会"振动"到位。 我尝试了电机相位和霍尔线的各种组合、但似乎都无法正常工作。

我没有更改任何默认跳线设置。

霍尔输入已根据需要连接到 HPN。

开/关和制动/运行开关处于正确位置。

请协助解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!  

    今天是美国假日、我们的许多团队成员目前不在办公室、本周晚些时候再来-请预计会有延迟回复  

    此致、  
    安德鲁  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:

    使用万用表、我可以观察到以下情况:

    MCT8316ZTEVM 提供给霍尔传感器的电源为3.37V。

    所有三个霍尔都提供非零输出。 旋转轴时、霍尔输出在3V 和2.7V 之间切换、但绝不会降至零。

    我已使用霍尔直接激励单独检查了电机、霍尔效应传感器能够按预期工作、即在旋转过程中电源电压和零电压之间切换。

    我还使用另一个驱动器检查了电机、它能够正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    您 kΩ 仔细检查跳线 J8-J10是否已填充、电阻器 R36-R38是否填充了10k Ω? 此外、检查您的霍尔传感器是否可以使用3.3V。

    如果问题仍然存在、您是否可以在转动轴的同时发送霍尔输出的示波器捕获?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    跳线 J8至 J10已组装。

    已组装电阻器 R36-R38。

    这两个值都是默认电源条件的一部分、进行了无更改。

    我无法评论使用3.3V 的霍尔斯、因为电机数据表中没有该信息。

    我很快会向您发送霍尔输出的示波器捕获。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该主题报告了一个相同的问题、该问题是通过将霍尔电源提高到5V 来解决的。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1225211/mct8316ztevm-motor-vibrates-but-does-not-turn/4628138?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%2520user%253A562360#4628138

    也许我也应该尝试一下。 如何为霍尔传感器提供5V 电源?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    可以通过两种方法为霍尔传感器供电。 如果您找到 J12、则会在标有 HALL_PWR_SEL 的框中找到一根跳线。


    第一种方法是将跳线移动到桥式 HALL_PWR 和 HALL_EXT、然后使用5V 直流电源为 HALL_EXT 测试点供电。

    第二种方法是移动跳线以桥接 HALL_PWR 和 VBK (这是默认情况、是为器件供电的装置)、然后将 VBK 更改为5V。 这可以通过找到 H/W 型号电阻器盒、然后移除 R28来完成(也不应填充 R21、情况已经是这样)。

    这是因为 MCT8316ZTEVM 是由硬件控制的器件、因此电阻器的某些组合会控制设置。 对于选择降压电压 VBK 的 VSEL_BK、可能的配置如下:

    之前、您将 R21 DNP 和 R28用作连接 AGND 的跳线、对应于3.3V。 当您移除 R28时、输入会出现 高阻态、而 VBK 的输出变为5V。

    所有这些图像都是 根据 EVM 硬件设计文档(https://www.ti.com/tool/MCT8316ZTEVM#design-files)创建的、供将来参考。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的洪先生:

    感谢你的帮助。 通过移除电阻器来配置5V 霍尔电源的解决方案效果非常好。 电机运转良好。

    我们注意到的一点是、使用制动器时、电机停止并且驱动器进入故障模式。 必须重置驱动器才能再次使用。 这有什么原因/解决方案吗?

    此致、

    阿南德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    我会与我的同事协商、希望在星期三前得到解答。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    触发哪些故障? 如果您清除故障并发送速度命令、电机是否会做出响应?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    我不确定触发哪个故障、因为我们正在使用硬件版本。 无论是哪种方法、我们都已找到相关解决方法、并正在继续我们的应用开发。

    此致、

    阿南德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    感谢您的更新。

    此致!