请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCF8316A 大家好、
I2C 数据格式要求如下、 主机发送到8316的 I2C 数据应首先发送高字节、然后是低字节、 如下所述:

下图显示了 MCF8316A 调优指南文档中建议的配置数据:

以下是主机使用逻辑分析仪发送到8316的配置数据的屏幕截图:

首先配置数据0x44638c20、在发送之前使用端字节序转换、以便先传输数据高字节、然后再传输低字节。 然后对数据进行配置、不执行字节序转换、传输数据时先是低字节、然后是高字节。 正确的数据格式是否采用了端字节序、然后进行传输?
您能帮助检查这个案例吗? 谢谢。
此致、
切里