This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:I2C 通信数据格式

Guru**** 2476355 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1249075/mcf8316a-i2c-communication-data-format

器件型号:MCF8316A

大家好、

I2C 数据格式要求如下、 主机发送到8316的 I2C 数据应首先发送高字节、然后是低字节、 如下所述:

下图显示了 MCF8316A 调优指南文档中建议的配置数据:  

以下是主机使用逻辑分析仪发送到8316的配置数据的屏幕截图:  

首先配置数据0x44638c20、在发送之前使用端字节序转换、以便先传输数据高字节、然后再传输低字节。 然后对数据进行配置、不执行字节序转换、传输数据时先是低字节、然后是高字节。 正确的数据格式是否采用了端字节序、然后进行传输?  

您能帮助检查这个案例吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    正确的格式首先是最低有效字节。 因此、在逻辑分析仪捕获中、数字2是 向地址 0x00000082写入默认值0x283AF064的正确方法。

    数据表的第7.6.2.2节提到了这一点、其中指出"在发送数据字节时、LSB 字节首先发送"。

    I2C 事务的一些示例可以在第7.6.2.4节中找到。 下面是该部分中的表7-10的屏幕截图:

    您可以看到、当写入0x1234ABCD 时、它先传输 CD、然后传输 AB、再传输34、再传输12。

    此致、