This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329A:上电时的阶跃输入时序和电压

Guru**** 2475260 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8424, MCT8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1246008/mct8329a-step-input-timing-and-voltage-at-power-on

器件型号:MCT8329A
主题中讨论的其他器件:DRV8424

您好!  

您能否分别回答 DRV8424和 MCT8329A 的 Q1和 Q2?

第1季度
打开电源后、阶跃输入应该保持多长时间?

第2季度
与 Q1相关。 上电时 STEP 输入是否应保持低电平? 即使固定为"高"、是否存在任何问题? 或者、即使在电源打开时执行阶跃输入、也不会出现任何问题?

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    我需要一些时间来研究这个问题、我将在下周四回到您的身边。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、  

    您有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    打开电源后,阶跃输入应该有多长时间?

    对于 MCT8329A、在任何给定的时间段内通电后、您无需将速度/唤醒引脚的输入保持为高电平或低电平、您可以在器件通电时进行 PWM 步进。

    Unknown 说:
    阶跃输入是否应在上电时保持低电平? 即使固定为"高"、是否存在任何问题? 或者,即使在打开电源时执行步进输入,也不会出现任何问题吗?

    如果在电源打开和器件打开时预形成阶跃输入、则应该没有问题。 如果您更喜欢保持 STEP、我们建议保持 STEP 高电平、以避免将器件置于睡眠模式。

    [quote userid="465179" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1246008/mct8329a-step-input-timing-and-voltage-at-power-on 能否回答 DRV8424的第1季度和第2季度

    我将请步进电机驱动器工程师回答有关 DRV8424的这两个问题。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jpshua、您好!

    感谢您的答复。
    我正在等待步进电机驱动器工程师的回答。

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于上电后何时开始对阶跃输入脉冲、数据表中提供了 TWAKE 规范。  相信它最大值为1.2ms。  输出将在这段时间后开始转换。

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jpshua、您好!

    Q1.MCT8329A 允许在启动时输入速度。 在设备启动之前进入速度是否会导致问题?
    Q2. MCT8329A 必须 在启动后多毫秒内输入速度是否有限制?

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    问题1:
    DRV8424是否 在启动时允许阶跃输入?  在 DRV8424启动之前输入步骤是否会导致问题?

    问题2.
    是否存在 DRV8424必须 在启动后多少毫秒内输入阶跃的限制?

    我不太明白 Twake 的定义。 它与启动时的阶跃输入有什么关系吗?

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    Q1.MCT8329A 允许在启动时输入速度。 在设备启动之前输入速度是否会导致问题?

    在启动 MCT8329A 时或之前输入速度输入不应导致任何问题。

    Q2.是否存在 MCT8329A 必须 在启动后几毫秒内输入速度的限制?

    对必须施加速度输入的时间没有时间限制。 如果在 TWAKE 周期(最大5ms)之前施加速度输入、则在上电或器件退出睡眠模式之后、速度输入直到 TWAKE 周期结束时才会反映在输出端。

    对于 MCT8329A、TWAKE 是器件退出睡眠模式以及栅极驱动器输出、DVDD、AVDD、感应放大器和 I2C 总线全部启用所需的时间。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    感谢您的回答。

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您是否有关于 DRV8424的任何更新?

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Conor、

    问题1:
    DRV8424是否  在启动时允许阶跃输入?   在 DRV8424启动之前输入步骤是否会导致问题?

    这不存在任何问题。  在 TWAKE 周期结束之前、器件将根本不会响应(输出未启用)。  这是器件需要启动并启用输出的时间。

    问题2.
    是否存在 DRV8424必须  在启动后多少毫秒内输入阶跃的限制?

    除了上述答复中讨论的限制外,没有其他限制。  器件将不会响应输出。

    此致、

    瑞安