请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCF8316A 您好!
以下是我的问题:
1.集成谐振控制器是用软件实现的还是用硬件实现的?
如果在软件中执行、准谐振控制器是否会有更好的性能? 由于准谐振控制器的带宽较高、对不同速度下的六次谐波进行滤波的效果更好。

此致、
罗云升
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
以下是我的问题:
1.集成谐振控制器是用软件实现的还是用硬件实现的?
如果在软件中执行、准谐振控制器是否会有更好的性能? 由于准谐振控制器的带宽较高、对不同速度下的六次谐波进行滤波的效果更好。

此致、
罗云升
尊敬的 Yunsheng:
Unknown 说:1.是在软件还是硬件中实现集成谐振控制器?
集成 谐振控制器 在软件中实现。
Unknown 说:准谐振控制器是否具有更好的性能? 由于准谐振控制器的带宽较高、过滤不同速度下的六次谐波的效果更好。
我们的固件团队已指出 、使用准谐振控制器需要添加可调 参数。 他们决定避免使用准谐振控制器、以避免添加更多可调参数、为用户保持低复杂性。
此致、
约书亚