This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:SPI 通信

Guru**** 2474140 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1250502/drv8889-q1-spi-communication

器件型号:DRV8889-Q1

大家好、

DRV8889-Q1是否可以随时更新寄存数据?  也就是说、它是否能够通过 SPI 定期向寄存器发送数据?  如果不是、寄存器更新的最大周期是多少?

此致、

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    我有几个问题可以更好地理解您的问题。

    您的以下哪一个问题是您的意思?

    1.使用外部控制器读取寄存器的速度有多快?

    2.内部更新寄存器的速度有多快?

    如果您的问题与寄存器中正在更新的失速检测数据相关、我可以在下面找到以下信息:

    在失速检测期间、会监测电机反电动势、并将其作为过去四个电气半个周期的平均值进行计算。 该平均值会在 SPI 寄存器中的100ns 内更新。

    有关失速检测的更多信息、请参阅数据表的第7.3.11.5节。

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    客户的问题是电机控制。  在使用过程中、他发现、如果数据未定期发送到 ctrl1~ctrl7、则电机无法旋转。 这是否正常?

    此致,

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    SPI 通信需要在某些条件下才能发送有效帧。 这些条件可以在该数据表的第7.5.1.2节中找到。

    尝试在帧之间切换 nSCS 引脚、时间至少为500ns。

    此致!

    大卫