请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8889-Q1 大家好、
DRV8889-Q1是否可以随时更新寄存数据? 也就是说、它是否能够通过 SPI 定期向寄存器发送数据? 如果不是、寄存器更新的最大周期是多少?
此致、
安妮
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
DRV8889-Q1是否可以随时更新寄存数据? 也就是说、它是否能够通过 SPI 定期向寄存器发送数据? 如果不是、寄存器更新的最大周期是多少?
此致、
安妮
尊敬的 Annie:
我有几个问题可以更好地理解您的问题。
您的以下哪一个问题是您的意思?
1.使用外部控制器读取寄存器的速度有多快?
2.内部更新寄存器的速度有多快?
如果您的问题与寄存器中正在更新的失速检测数据相关、我可以在下面找到以下信息:
在失速检测期间、会监测电机反电动势、并将其作为过去四个电气半个周期的平均值进行计算。 该平均值会在 SPI 寄存器中的100ns 内更新。
有关失速检测的更多信息、请参阅数据表的第7.3.11.5节。
此致!
大卫