This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8832:电机启动时的 PWM

Guru**** 2474140 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1249918/drv8832-pwm-at-motor-start

器件型号:DRV8832

数据表显示:

请注意、当从制动或睡眠 模式转换到正向或反向时、电压控制 PWM 从零占空比开始。 占空比缓慢上升至
命令电压。 从休眠到100%占空比最多需要12ms。

情况总是如此吗? 我将 Vref 连接到 Vset 以强制实现100%占空比、如数据表中所述:

请注意、如果编程的输出电压大于电源电压、器件将以100%的
占空比和电压调节功能将被禁用。 在该模式下、器件作为传统
H 桥驱动器。

我看到在电机启动时会出现不必要的 PWM 活动、我想消除这些活动。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、您好!

    Unknown 说:
    总是这样吗? 我将 Vref 连接到 Vset、以强制实现100%占空比、如数据表中所述[/报价]

    我将调查是否预计会出现该延迟。 我会在24小时内回复您、

    [报价 userid="173105" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1249918/drv8832-pwm-at-motor-start ]我发现电机启动时有不必要的 PWM 活动、我想消除这些活动。  [/报价]

    您观察到什么行为? 输出是否不在100%占空比下运行?  

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、  

    我正在观察电机启动时的 PWM 活动(紫色迹线是在感应电阻器上测量的电机电流)。 在进入全占空比之前、请注意大约12ms 的 PWM 启动时间。 第二张示波器屏幕截图是第一张显示近似 PWM 频率的扩展时间标度。    

    皮特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您提供的波形。 我现在对这个问题有了更好的理解。  

    随着 PWM 斜升至100%占空比、会有一些延迟。 影响此延迟的因素可能有很多。 但您看到的是处于预期价值之内。 此延迟是否是您的设计中的一个问题?

    此致、

    巴勃罗·阿梅特