This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316Z-Q1:MCT8316Z-Q1逐周期电流限制

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316Z-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1251641/mct8316z-q1-mct8316z-q1-cycle-by-cycle-current-limit

器件型号:MCT8316Z-Q1

您好!

从 MCT8316Z-Q1的数据表可以看出、当 ILIM 引脚上具有 AVDD/2-0.4V 电压时、最大电流限值为8A。 这是否只会在增益= 0.15V/A 时发生? 如果 ILIM 引脚上的电压低于 AVDD/2-0.4V、将会发生什么情况? 谢谢!

汤姆·李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我将对此进行研究、并将在本周结束时向您提供答案。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    请参阅数据表的第8.3.12节、涉及电流检测放大器的测量电压可通过以下公式计算得出:

    当 Vmeas 小于 VILIM 时、电流限制被激活。 此测量电压是器件看到自身输出电流的方式、正如预期的那样、它取决于所有相电流(除以3以对其求平均值)和 CSA_GAIN。

    Vmeas =(3.3/2)-((0 + 0 + 0)* 0.15/3)= 1.65V = AVDD/2、

    Vmeas =(3.3/2)-((0 + 8 + 0)* 0.15/3)= 1.25V = AVDD/2 - 0.4V

    当 CSA_GAIN = 0.15V/A 时。

    不过、在该器件上存在数据表错误、即使对于 SPI 器件、CSA_GAIN 也无法配置。 SPI 和 HW 版本的固定值为0.15V/A。

    为了回答您的第二个问题、ILIM 上的电压可设置电流限制。 如果 ILIM 的电压小于 AVDD/2 - 0.4、这会将电流限制设置为高于8A、这意味着电流限制将不会充当电流检测放大器可能会饱和的角色。

    此致、