您好!
从 MCT8316Z-Q1的数据表可以看出、当 ILIM 引脚上具有 AVDD/2-0.4V 电压时、最大电流限值为8A。 这是否只会在增益= 0.15V/A 时发生? 如果 ILIM 引脚上的电压低于 AVDD/2-0.4V、将会发生什么情况? 谢谢!
汤姆·李
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
从 MCT8316Z-Q1的数据表可以看出、当 ILIM 引脚上具有 AVDD/2-0.4V 电压时、最大电流限值为8A。 这是否只会在增益= 0.15V/A 时发生? 如果 ILIM 引脚上的电压低于 AVDD/2-0.4V、将会发生什么情况? 谢谢!
汤姆·李
您好、Tom、
请参阅数据表的第8.3.12节、涉及电流检测放大器的测量电压可通过以下公式计算得出:

当 Vmeas 小于 VILIM 时、电流限制被激活。 此测量电压是器件看到自身输出电流的方式、正如预期的那样、它取决于所有相电流(除以3以对其求平均值)和 CSA_GAIN。
Vmeas =(3.3/2)-((0 + 0 + 0)* 0.15/3)= 1.65V = AVDD/2、
Vmeas =(3.3/2)-((0 + 8 + 0)* 0.15/3)= 1.25V = AVDD/2 - 0.4V
当 CSA_GAIN = 0.15V/A 时。
不过、在该器件上存在数据表错误、即使对于 SPI 器件、CSA_GAIN 也无法配置。 SPI 和 HW 版本的固定值为0.15V/A。
为了回答您的第二个问题、ILIM 上的电压可设置电流限制。 如果 ILIM 的电压小于 AVDD/2 - 0.4、这会将电流限制设置为高于8A、这意味着电流限制将不会充当电流检测放大器可能会饱和的角色。
此致、
洪