This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2511-Q1:Inquire -用于驱动 DRV2511-Q1的 MSP430示例代码

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2511Q1EVM, DRV2511-Q1, MSP-EXP430G2ET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1248926/drv2511-q1-inquire---sample-code-for-msp430-to-driver-drv2511-q1

器件型号:DRV2511-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV2511Q1EVM、、 MSP-EXP430G2ET

您好!

我们希望开发 MCU MSP430、以驱动  DRV2511Q1进行触觉测试

查询

1. 示例代码

2.寄存器设置

此致

JAX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jax、您好!

    可在此处以资源形式从 DRV2511Q1EVM 查找固件: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/688133/ccs-drv2511q1evm-drv2511q1evm-firmware-code

    此 EVM 已经使用 MSP430来驱动 DRV2511Q1。 DRV2511Q1没有寄存器设置。 它是硬件控制型器件。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    访问您的链接、我下载 FW 文件夹(DRV2511Q1EVM)。

    另外还有2个问题需要问  

    1.如何导入到 Haptic Control 控制台?

    2.是否有应用此固件的指南?

    此致

    JAX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 如何导入到触觉控制台?

    您要导入什么内容? 请说明

    2. 它是否有应用此固件的指南?

    固件可以通过 Haptic Control Console 轻松下载到 EVM。 只有高级和有经验的用户才能编辑固件、因此没有相关文档。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    1.如何导入到 Haptic Control 控制台?

    =>您要导入什么内容? 请说明

    =>按照推荐的链接、我们下载 DRV2511固件。  

       如何使用 HCC 打开和操作此文件?

    此致

    JAX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jax、您好!

    请注意、HCC 仅与 EVM 兼容。 如果您使用 EVM、HCC 内置了固件更新程序、允许您将 EVM 更新为最新固件。 您可以通过单击"帮助"->"Firmware Update"找到更新程序。 固件更新文件将在 HCC 中提供。 请注意、HCC 无法打开和编辑固件。 这只能在 Code Composer Studio 中完成。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目标:使用 TI MCU 和 Code Composer Studio 开发螺线管驱动器

    准备:TI Launch Pad 套件(MSP-EXP430G2ET)、DRV2511-Q1 EVM 套件、USB2UANY

    查询:

    1.我们是否需要其他设备或 附件

    如何使用 Code Composer Studio 及更高版本的硬件器件设置 DRV2511-Q1环境?

    3.. CCS 是否有示例代码?

    此致

    JAX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jax、您好!

    您不需要任何其他附件或设备。 要设置环境、请参阅之前共享的固件。 这将是您的示例代码。  

    我只是 DRV2511-Q1的专家。 有关 CCS 和使用 MSP 的更多详细支持、请向处理器团队申请单。  

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!  

    好的、我为 MSP430针对以下问题创建了另外一个案例。 谢谢!

    此致

    JAX