主题中讨论的其他器件:DRV2511Q1EVM、、 MSP-EXP430G2ET
您好!
我们希望开发 MCU MSP430、以驱动 DRV2511Q1进行触觉测试
查询
1. 示例代码
2.寄存器设置
此致
JAX
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们希望开发 MCU MSP430、以驱动 DRV2511Q1进行触觉测试
查询
1. 示例代码
2.寄存器设置
此致
JAX
Jax、您好!
可在此处以资源形式从 DRV2511Q1EVM 查找固件: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/688133/ccs-drv2511q1evm-drv2511q1evm-firmware-code
此 EVM 已经使用 MSP430来驱动 DRV2511Q1。 DRV2511Q1没有寄存器设置。 它是硬件控制型器件。
此致、
J·麦克弗森
1. 如何导入到触觉控制台?
您要导入什么内容? 请说明
2. 它是否有应用此固件的指南?
固件可以通过 Haptic Control Console 轻松下载到 EVM。 只有高级和有经验的用户才能编辑固件、因此没有相关文档。
此致、
J·麦克弗森
Jax、您好!
请注意、HCC 仅与 EVM 兼容。 如果您使用 EVM、HCC 内置了固件更新程序、允许您将 EVM 更新为最新固件。 您可以通过单击"帮助"->"Firmware Update"找到更新程序。 固件更新文件将在 HCC 中提供。 请注意、HCC 无法打开和编辑固件。 这只能在 Code Composer Studio 中完成。
此致、
J·麦克弗森
您好!
目标:使用 TI MCU 和 Code Composer Studio 开发螺线管驱动器
准备:TI Launch Pad 套件(MSP-EXP430G2ET)、DRV2511-Q1 EVM 套件、USB2UANY
查询:
1.我们是否需要其他设备或 附件
如何使用 Code Composer Studio 及更高版本的硬件器件设置 DRV2511-Q1环境?
3.. CCS 是否有示例代码?
此致
JAX