This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10987:故障错误 VCC_OV 和锁定0 (硬件电流限制故障)

Guru**** 2474150 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10987

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1242649/drv10987-fault-error-vcc_ov-and-lock-0-hardware-current-limit-fault

器件型号:DRV10987

您好!

在我们的测试设置中、我们将电机运行超过50%占空比(通过 PWM 进行速度控制)一段特定的时间(在闭环条件下)、当我们在一分钟内停止并重新启动电机时、我们收到了故障值(8093)。

我想知道从停止到启动所需的最短时间是多少。

这是我的配置值

CONFIG_1 = 0xD02F;
CONFIG_2 = 0x1B49;
CONFIG_3 = 0x2BC5;
CONFIG_4 = 0x24B8;
CONFIG_5 = 0x3B0F;
CONFIG_6 = 0xF440;
CONFIG_7 = 0x847A;

此致、

萨克蒂五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakthi:

    您是否能够启用电感 AVS 并重试? 电感反冲可能会导致直流母线出现尖峰、并在发出 STOP 命令时在 VCC 上触发 OVP。 为了确认这一点、您可以在发出停止命令时监测直流母线电压吗?  您是否在 PWM 上施加0%的占空比以停止电机? 在发出 START 命令后、器件应通过进入 ISD 来立即开始驱动电机。   

    此致、

    维什努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    感谢您发送邮件

    您是否能够启用电感 AVS 并重试?

    启用后、电感 AVS VCC_OV 错误会被清除、但我们会得到新的 故障值(2049)过流错误  仅当我们停止(0% PWM 直流)并重新启动电机时会发生这种情况 不超过1秒 ,如果在一秒钟后重新启动,则不会记录故障值。

    您是否在 PWM 上施加0%的占空比以停止电机?
    是的、我们应用0% PWM 来停止电机、我只是想澄清停止命令、什么是停止命令? PWM 或 EECTRL (电机禁用稳压器)是否为0%直流。

    此致、

    萨克蒂五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakthi:

    您是否可以在1秒内停止和重新启动时使用电流探头和直流母线电压测量相电流? 停止命令是指 PWM 占空比为0%时。  

    此致、

    维什努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    上图是相电流信息




    这是电压信息、

    两种 Info 都是在 STOP 命令下测量的。

    谢谢,

    萨克蒂五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakthi:

    我会在星期三回来的!

    此致、

    维什努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakthi:

    很抱歉耽误你的时间。 这个测试是在我们的 EVM 还是在您的电路板上进行的? 如果在您的电路板上对其进行了测试、您能否共享您的电路板的原理图? 我要检查 VCC 和 GND 两端的电容。 在电流图中、您是测量相位/电机电流还是测量直流母线/电源电流? 如果是相电流、我希望在您发出停止命令之前看到正弦波形。

    此致、

    维什努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

     下面的波形你问,这是关于 Sakthi Vinayk (我的团队成员). 在这里、当停止电机并在1秒内快速重新启动时、会发生硬件电流故障、但当关闭和开启之间的持续时间大于1秒时、不会发生硬件电流限制故障。

    以下是放大的相电流和 VCC (24V)电源

    上述数据来自我们自己的电路板。 根据数据表中的建议、我们为 DRV10987的 VCC 引脚放置了10uF 陶瓷电容器和两个0.1uF 电容器。  

    谢谢。此致、

    Sivasuryan 先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siva:

    您能告诉我们您正在开发的终端应用吗? 是吊扇吗? 此外、您是否具有定子电阻和反电动势常数等电机参数? 如果您没有这些值、可以测量一下吗?  DRV10987数据表中的第8.4.1节提供了相关说明。 您还可以尝试将开环电流从1.6A 降低到0.8A、以查看这是否有助于解决该问题。

    此致、

    维什努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

     我已将驱动原理图和应用详细信息发送给您、供您参考。  

    此致、

    Sivasuryan 先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siva,

    我只是回应了一下。  

    此致、

    维什努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    我们在您的个人聊天中分享了测量的反电动势值、如果我们保留计算值、我们将得到锁定0 -硬件电流限制故障。 请检查一下

    此致、

    萨克蒂五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakthi:

    我想这里正在发生的情况是、当您在1秒内关闭电源然后再打开电源时、电机动能会转移回驱动器电源电压、因此我们会看到电压过冲。 您能否将驱动器死区时间缩短到800ns、将压摆率设置为120V/us 并将开环电流设置为0.4A 或0.8A? 此外、VCC 和 GND 两端电容器的电容值和额定电压是多少?

    此致、

    维什努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

     谢谢、我们将根据您的建议进行尝试并告知您。 我已经在私人信息中向您发送了驱动电路。 在 VCC 中、我们放置了10uF 50V 额定 X5R 电容器、我们已按照数据表中的建议使用了该电容器。

    谢谢。此致、

    Sivasuryan 先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、请告知我们反馈。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    如果我们修改了上面提到的任何值、则在驱动电机时会出现硬件电流限制故障、而驱动器由于硬件电流限制故障而无法达到闭环

    此致、

    萨克蒂五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、看起来开环电流对于您的应用来说较高。 您是否可以将 C71替换为更高的电容器(20uF)并重试? 这可以最大限度地减少 VCC 上的过冲。