请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCT8316Z 您好!
数据表中存在一些冲突:
在图6-1和6-2中、引脚36 在 SPI 型号中用作"nSC"、在 HW 型号中用作"DIR"。
但在 图9-2中、DIR 和 nSCS 是不同的引脚、它们通过模拟方式使用
在第8.3.3.2节中
"硬件接口器件将四个 SPI 引脚转换为四个可通过电阻配置的输入、这些输入是提前的、
模式、转换和 VSEL_BK。"
在此语句中、VSEL_BK 声明为属于 SPI 接口、而 DIR 被忽略。
4个 SPI 引脚是什么?