This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316Z:SPI 型号中的 DIR 和 VSEL_BK 引脚功能

Guru**** 2473270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1251611/mct8316z-dir-and-vsel_bk-pins-function-in-spi-variant

器件型号:MCT8316Z

您好!  

数据表中存在一些冲突:

在图6-1和6-2中、引脚36 在 SPI 型号中用作"nSC"、在 HW 型号中用作"DIR"。

但在 图9-2中、DIR 和 nSCS 是不同的引脚、它们通过模拟方式使用

在第8.3.3.2节中  

"硬件接口器件将四个 SPI 引脚转换为四个可通过电阻配置的输入、这些输入是提前的、
模式、转换和 VSEL_BK。"

在此语句中、VSEL_BK 声明为属于 SPI 接口、而 DIR 被忽略。

4个 SPI 引脚是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavel:

    抱歉数据表中存在混淆。 图9-2包含错误、不应包含 SPI 型号的 DIR 引脚。

    我认为8.3.3.2中的措辞有点误导。 硬件接口 仅  在内部取代了 SPI 接口、但其外部引脚可映射到不同的引脚编号。 VSEL_BK 引脚 位于硬件型号的引脚24上、而不是引脚36上、其中 nSCS 位于 SPI 型号上。

    DIR 引脚只是输入控制引脚、出现在硬件型号上、但在 SPI 型号上缺失( 通过 SPI 寄存器控制方向)。

    此致、
    埃里克·C·