主题中讨论的其他器件: USB2ANY
您好、TI 专家、
我们使用电机控制器 DRV10983Q1EVM 并将其与 USB2ANY 相连。 该 应用是 DRV10983Q1 EVM GUI。
我们将运行一个三相 BLDC 电机。 在首次为电机控制器提供12V 电压后、电机开始运行。
给定的电机参数为:
i)相电阻= 1.164
ii) BEMF 常数 (kT)= 73.6
GUI 中给出的速度命令范围为0-511。
在我们的第一次尝试中、我们给出了511的速度命令。
在这种情况下、我们的电机实现了高速运转、5秒钟后、电机停止运转。
然后我们停止该软件并提供了100个速度命令值。 但电机无法正常工作。
我们再次重新启动了 GUI 并执行了相同的步骤、但电机无法正常工作。
请帮助我们解决这一问题、如果有任何疑问、请随时提出问题。
此致、
瓦伊布哈夫