This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8315EVM:无法读取寄存器

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8315EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1253261/mcf8315evm-can-t-read-the-register

器件型号:MCF8315EVM

大家好,我的客户正在使用 MCF8315EVM,并且按照用户指南的建议,他已经完成了所有的硬件连接。 但 GUI 无法读取寄存器。您能帮助分析原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:

    客户是否尝试过 I2C 控件下的"查找地址"按钮?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    感谢您的回复!

    我的客户在点击按钮后可以成功读取寄存器。 但他们发现、在点击 EEPROM 写入后、GUI 将断开与 EVM 的连接。EVM 甚至多次重新启动 GUI 和 EVM、也无法连接。

    你有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:

    接通电源后、VM LED D4是否亮起绿色? 连接 USB 后、MSP LED D6是否会亮起红色? 最后、左下角是否曾提到 Hardware Connected 和 disconnect 或只是为了直接解决连接问题?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    感谢您的帮助~

    D4和 D6都亮起、左下角表示硬件在加电时连接。

    但当他们点击" 写入 EEPROM "按钮时、D6不会点亮、并且像图片所示那样显示问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:

    重启 EVM 并重新启动 GUI 后、是否再次点击"Find Address"、然后点击"Write to EEPROM"?  可能是首次点击"Write to EEPROM"时覆盖了 I2C 地址。

    如果仍然不起作用、您能否发送在此处读取的寄存器?

    此致!