您好
我曾几次寻求帮助、但没有明确的答案、所以我再次向您询问
我有一台 DRV2625演示机
我想通过将方波输入振动电机来驱动它、
目前正在审查国际专利,为此需要进行各种实验。
据我所知、可以使用演示设备输入方波和半波。
请告诉我如何设置
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
我曾几次寻求帮助、但没有明确的答案、所以我再次向您询问
我有一台 DRV2625演示机
我想通过将方波输入振动电机来驱动它、
目前正在审查国际专利,为此需要进行各种实验。
据我所知、可以使用演示设备输入方波和半波。
请告诉我如何设置
您好、Lee、
连接 EVM 后、打开 File -> RAM Manager -> DRV2624
在窗口中右键点击"waveforms"、然后点击"Add"
这将打开一个窗口、您可以在其中输入振幅(以十六进制表示)以及该点将持续多少个时间间隔(也以十六进制表示)。
您可以重复此过程、为效果添加"点"、直到您创建了所需的效果。 完成后、点击"Write RAM"以将效果加载到 EVM 中。 您可以将 RAM 导出至一个文件供以后使用、也可以在不同的系统上使用。
此致、
J·麦克弗森