This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] I'已请求过几次帮助,但有#39;没有明确的答案,因此 I' m 再次询问您

Guru**** 1489625 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2625EVM-CT, DRV2624, DRV2625, DRV2624EVM-CT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1253000/i-ve-asked-for-help-a-few-times-but-there-s-no-clear-answer-so-i-m-asking-you-again

主题中讨论的其他器件:DRV2625、DRV2625EVM-CT DRV2624EVM-CT、DRV2624

您好

我曾几次寻求帮助、但没有明确的答案、所以我再次向您询问  

我有一台 DRV2625演示机

我想通过将方波输入振动电机来驱动它、

目前正在审查国际专利,为此需要进行各种实验。
据我所知、可以使用演示设备输入方波和半波。
请告诉我如何设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    很遗憾你没能得到你想要的帮助。 遗憾的是、DRV2625和 DRV2625EVM-CT 只能利用其内部库中提供的波形。 不能使用自定义波形。 DRV2624EVM-CT 允许加载自定义波形。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我还使用 DRV2624EVM-CT。

    请支持我如何创建波形。

     



    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    我将为您整理一些说明。 您很快就会收到我的消息。

    谢谢!
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    连接 EVM 后、打开 File -> RAM Manager -> DRV2624

    在窗口中右键点击"waveforms"、然后点击"Add"

    这将打开一个窗口、您可以在其中输入振幅(以十六进制表示)以及该点将持续多少个时间间隔(也以十六进制表示)。

    您可以重复此过程、为效果添加"点"、直到您创建了所需的效果。 完成后、点击"Write RAM"以将效果加载到 EVM 中。 您可以将 RAM 导出至一个文件供以后使用、也可以在不同的系统上使用。

    此致、
    J·麦克弗森