This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:如何使用 MCF8316AEVM 在 PWM 速度模式下旋转电机?

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1254652/mcf8316a-how-to-spin-motor-in-pwm-speed-mode-with-mcf8316aevm

器件型号:MCF8316A

您好!

我已成功配置电机并使用 I2C 运行它、  现在我想使用 PWM 来控制它、但电机没有任何反应。

GUI 中的设置如下:

输入 PWM 信号如下图所示::3.3V PWM、占空比=50%。

下图中显示了硬件连接:

我的问题:

1. PWM 控制方法如何改变占空比? 在给定恒定占空比 PWM 信号的情况下、旋转 R4是否改变占空比?

2.我的连接方法是否正确?

3.电机为什么不旋转以及什么问题?

非常感谢。

此致、

罗云升

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Yunsheng:

    跳线 J1连接不正确。   如下面的屏幕截图所示、通过将跳线连接到 EXT 来将 J1配置为 EXT_SPEED。 将 PWM 信号连接到 EXT_SPEED 测试点。

    此致、

    维什努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    非常感谢您回答我的问题。

    此致、

    罗云升