请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCF8316A 您好!
我已成功配置电机并使用 I2C 运行它、 现在我想使用 PWM 来控制它、但电机没有任何反应。
GUI 中的设置如下:

输入 PWM 信号如下图所示::3.3V PWM、占空比=50%。

下图中显示了硬件连接:

我的问题:
1. PWM 控制方法如何改变占空比? 在给定恒定占空比 PWM 信号的情况下、旋转 R4是否改变占空比?
2.我的连接方法是否正确?
3.电机为什么不旋转以及什么问题?
非常感谢。
此致、
罗云升