请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8908-Q1 尊敬的专家:
输出引脚电压(OUTx)的绝对最大额定值为-0.7V。
是否有可能承受-10V/10ns 的尖峰?
是否有可能承受-3.5V/5ns 的尖峰?
10ns 宽度下可以承受的最大负电压是多少?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的专家:
输出引脚电压(OUTx)的绝对最大额定值为-0.7V。
是否有可能承受-10V/10ns 的尖峰?
是否有可能承受-3.5V/5ns 的尖峰?
10ns 宽度下可以承受的最大负电压是多少?
谢谢