This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8908-Q1:负电压

Guru**** 2473270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1255349/drv8908-q1-negative-voltage

器件型号:DRV8908-Q1

尊敬的专家:

输出引脚电压(OUTx)的绝对最大额定值为-0.7V。  

是否有可能承受-10V/10ns 的尖峰?

是否有可能承受-3.5V/5ns 的尖峰?

10ns 宽度下可以承受的最大负电压是多少?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    由于负电压尖峰超过了我们的绝对最大额定值、因此它有可能会对器件造成永久损坏。  

    此致!

    凯尔蒂