This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243-Q1:DRV8243原理图审阅

Guru**** 1826200 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8243-Q1, DRV8412
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1251979/drv8243-q1-drv8243-schematic-review

器件型号:DRV8243-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8412

您好!

  我想从您那里获得有关 DRV8243应用的反馈。 这是控制额定电流为5.4A 连续的 Peltier 冷却器。 24V 系统。 为了获得理想的效率、我需要在 Peltier 上提供平稳的电压、因此我在 DRV8243的输出端添加了一个相当大的滤波器。  

该器件在持续5.4A 电流下是否正常? 如果 Rds、on = 98mA、则 Pdis @ 5.4A = 2.857W 连续。

MODE =在 PH/EN 模式下通过零欧姆连接至 GND。 IN1是 PWM 输入、IN2是方向(热或冷)。  

压摆率 = LVL3是13.3V/usec (22K 至 GND)-对于基于 PWM 的应用、这是否合适?

伊普利 =(Ihs1 + Ihs2)/ Airpropi
Ihs1 = Ihs2 =  6A (珀耳帖冷却器的最大电流)->这应该是6A 还是12A? 一次只能有一侧变为高电平。
Airpropi = 3070A/A
因此 Ipropi = 1.95mA
在2.5V ADC 输入上检测此情况。 R = V/I
R = 2.5/0.00195 = 1280 Ω

ITRIP  =(维特皮/里波)* AIAS
Vitpri 用电阻器进行设置:ITRIP (以安培为单位)、R6OF6 =(2.97/1280)* 3070 = 7.12A;最佳
R60F6 =高阻态(最小250K;1M OK)

诊断 DRV8243的输入;启用关断状态诊断、还可配置故障反应
对于启用的关断状态诊断;FAULT=LATCH;应为 R2OF6、R3OF6、R4OF6或 R5OF6。
用于 TLVL3OF6的 DIAG = 22K

输出上的滤波器仍需要调整、但基于此:

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/967858/faq-what-motor-drivers-should-be-considered-for-driving-thermoelectric-cooling-tec-elements-or-peltier-devices?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=peltier#

谢谢。

德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 在转至详细信息之前、我需要确认 PWM 频率要求(?KHz)。 DRV8243-Q1只能驱动高达25KHz 的频率。  

    您是否需要汽车产品 Q1?

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      PWM 频率很灵活、但这会驱动需要直流电的热电冷却器。 因此需要最终进行大型滤波。

    我们不需要汽车级产品(Q1)。 工业就可以了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果不需要汽车级、我认为最好更换非汽车器件。 DRV8243-Q1仅可支持高达25KHz 的频率。 常见问题解答中显示了一些示例。 DRV8432可支持高达500kHz 的频率。

    如果客户选择了非汽车零部件、我建议生成一个新的帖子。

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请考虑 DRV8412。  如果您在较高的频率下驱动、这将降低滤波器要求。   

    https://www.ti.com/product/DRV8412

    此致、

    瑞安