主题中讨论的其他器件: DRV8412
您好!
我想从您那里获得有关 DRV8243应用的反馈。 这是控制额定电流为5.4A 连续的 Peltier 冷却器。 24V 系统。 为了获得理想的效率、我需要在 Peltier 上提供平稳的电压、因此我在 DRV8243的输出端添加了一个相当大的滤波器。
该器件在持续5.4A 电流下是否正常? 如果 Rds、on = 98mA、则 Pdis @ 5.4A = 2.857W 连续。
MODE =在 PH/EN 模式下通过零欧姆连接至 GND。 IN1是 PWM 输入、IN2是方向(热或冷)。
压摆率 = LVL3是13.3V/usec (22K 至 GND)-对于基于 PWM 的应用、这是否合适?
伊普利 =(Ihs1 + Ihs2)/ Airpropi
Ihs1 = Ihs2 = 6A (珀耳帖冷却器的最大电流)->这应该是6A 还是12A? 一次只能有一侧变为高电平。
Airpropi = 3070A/A
因此 Ipropi = 1.95mA
在2.5V ADC 输入上检测此情况。 R = V/I
R = 2.5/0.00195 = 1280 Ω
ITRIP =(维特皮/里波)* AIAS
Vitpri 用电阻器进行设置:ITRIP (以安培为单位)、R6OF6 =(2.97/1280)* 3070 = 7.12A;最佳
R60F6 =高阻态(最小250K;1M OK)
诊断 DRV8243的输入;启用关断状态诊断、还可配置故障反应
对于启用的关断状态诊断;FAULT=LATCH;应为 R2OF6、R3OF6、R4OF6或 R5OF6。
用于 TLVL3OF6的 DIAG = 22K

输出上的滤波器仍需要调整、但基于此:
谢谢。
德里克