This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353:1x PWM 模式(具有硬件接口的 DRV8353)

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1253751/drv8353-1x-pwm-mode-drv8353-with-hardware-interface

器件型号:DRV8353

你好。

我使用 DRV8353H 驱动 BLDC 电机。

IC 设置:

我通过510K 电阻器将 MODE 引脚接地(对于1xPWM 模式)。

禁用 VDS 模式。

1400mA 被设定为700/IDRIVE 电流。

VM = 15V

VDRAIN = 24V

PWM = 20kHz、Inha

INLC 连接至 DVDD 以禁用制动器。

在单向模式下、INHC 接地。

连接到 INLA、INHB 和 INLB 的霍尔传感器。

FAULT 引脚通过10K 电阻器连接到 DVDD。

电路加电后、 DVDD 引脚上为5V、VGLS 引脚上为14.8V 互补函数。 但是 GLx 和 GHx 引脚上不存在栅极驱动 PWM 。 所有 GLx 引脚电压均为6V。 和 FAULT 引脚为低电平

我还确保 IC 处于独立 PWM 模式、但 FAULT 引脚保持低电平。

我做错了什么?

提前感谢。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    感谢您在 E2E 论坛发帖。 使能引脚的状态是什么? 请参阅 DRV835x 100V 三相智能栅极驱动器数据表(修订版 A)(TI.com) 的第8.4节、了解器件的功能模式。  

    此致!

    Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    ENABLE 引脚连接到 DVDD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一点。 电路上电后、FAULT 引脚会在大约10ms 内变为高电平、然后变为低电平并保持低电平。 我还没有连接电机绕组。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    感谢您提供的额外信息!  VCP 的电压是多少?SNx 和 SPx 之间的电压是多少? 我猜测这可能是由于 nFAULT 保持低电平的情况下出现 VDS_OCP、VSEN_OCP 或 GDF 故障。  

    在了解如何调试硬件器件时、以下常见问题解答((+)[FAQ]使用硬件变型器件调试故障-电机驱动器论坛-电机驱动器- TI E2E 支持论坛)应该会有所帮助。 此常见问题解答提供了有关如何识别所面临的故障以及如何解决问题的提示。 此外、我们可以查看"表6"。  DRV835x 100V 三相智能栅极驱动器数据表(修订版 A)(TI.com)中的" 故障操作和响应"、以确定是哪个故障、然后继续从该处进行调试。  

    此致!

    Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eli。

    如果未使用电流检测功能,SNx 和 SPx 引脚是否应保持开路?

    我将访问这些链接、并向您介绍电压的最新信息。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我 VGLS 应该是11V 或14.8V? 因为我的电压为14.8V、而数据表的"引脚功能"表中显示为11V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    谢谢你的答复。  

    如果未使用电流感应,SNx 和 SPx 引脚是否应保持开路?

    如果不使用 CSA、则使 SOx 保持开路、并使 SNx 和 SPx 彼此靠近、从而使两者之间没有电压差。

    请告诉我 VGLS 应该是11V 还是14.8V? 因为我有14.8V 电压、而数据表的"引脚功能"表中的数据表显示为11V。

    这可能就是问题所在;但是、这并未违反数据表第7节中列出的任何 ABS_MAX 条件。 我将与我的团队就此达成一致、并在我听说过您的 VCP 电压后回来与您联系。

    此致!

    Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eli。

    我发现其中一个 SPX 引脚未正确接地、从而导致了故障情况。 将引脚接地后、IC 脱离故障状态、PWM 也可以根据数据表提供。

    感谢您的观看。

    重新排列。