请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8316-Q1 主题中讨论的其他器件:DRV8316
大家好、
现在我的客户使用 DRV8316、他们使用 SPI 读取状态寄存器或写入控制寄存器(所有寄存器)、他们发现值始终为0080、他们的硬件没有问题(我已经检查了他们的原理图、他们可以使用电机运行 DRV8316)、 我还让客户检查 SPI 时序、但您能帮助提供如何读取寄存器的示例代码( 不仅是数据表建议帧、客户需要详细示例代码)。