This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316-Q1:SPI 问题

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1254370/drv8316-q1-spi-issue

器件型号:DRV8316-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8316

大家好、

现在我的客户使用 DRV8316、他们使用 SPI 读取状态寄存器或写入控制寄存器(所有寄存器)、他们发现值始终为0080、他们的硬件没有问题(我已经检查了他们的原理图、他们可以使用电机运行 DRV8316)、 我还让客户检查 SPI 时序、但您能帮助提供如何读取寄存器的示例代码( 不仅是数据表建议帧、客户需要详细示例代码)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colt:

    感谢您发送编修。 客户使用的是什么 MCU?

    此致!

    Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colt:

    如果问题已解决、请将该主题标记为已解决。

    此致!

    Eli