主题中讨论的其他器件: DRV8837
帮助客户设计出低电流升压电路。 需要一个电压三倍器从3.3V 变为>7V 以便偏置到 LDO、最终达到干净的6.0V。
下面是我使用 TINA 提出的逻辑门版本。
我想用 DRV8210的输出替换异或门、然后使用 PH 输入来驱动输出180度异相、以便运行至电荷泵。
是否有这样的疑虑? 您是否有可以发送给我(内部正常)并可用于建模的 SPICE 模型? 谢谢! -Steve

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
帮助客户设计出低电流升压电路。 需要一个电压三倍器从3.3V 变为>7V 以便偏置到 LDO、最终达到干净的6.0V。
下面是我使用 TINA 提出的逻辑门版本。
我想用 DRV8210的输出替换异或门、然后使用 PH 输入来驱动输出180度异相、以便运行至电荷泵。
是否有这样的疑虑? 您是否有可以发送给我(内部正常)并可用于建模的 SPICE 模型? 谢谢! -Steve

请查看随附的仿真。 此处的主要问题是、我们是否能够以100kHz、50%占空比切换 PH。 似乎没有关系。 请确认。