This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8210:用作电压三倍器

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8210, DRV8837

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1254548/drv8210-use-as-a-voltage-tripler

器件型号:DRV8210
主题中讨论的其他器件: DRV8837

帮助客户设计出低电流升压电路。  需要一个电压三倍器从3.3V 变为>7V 以便偏置到 LDO、最终达到干净的6.0V。

下面是我使用 TINA 提出的逻辑门版本。   

我想用 DRV8210的输出替换异或门、然后使用 PH 输入来驱动输出180度异相、以便运行至电荷泵。

是否有这样的疑虑?  您是否有可以发送给我(内部正常)并可用于建模的 SPICE 模型?  谢谢!  -Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这对我来说似乎是可信的。  这些电源限制可安全地处于1.65V-11V 工作范围内、我认为相位/使能控制可以像您说的那样工作。  可靠的想法!

    遗憾的是、我们在此确切系列中没有适用于此驱动器或任何其他电机驱动器的 SPICE 模型。  我可以推荐的最好方法是使用 EVM 对其进行测试。

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看随附的仿真。  此处的主要问题是、我们是否能够以100kHz、50%占空比切换 PH。  似乎没有关系。  请确认。   

    e2e.ti.com/.../voltage-tripler-3.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    我们具有用于 DRV8837的模型。  它位于产品文件夹中。   

    这至少能让您模拟 DRV8210的行为。   

    在100kHz 和50%频率下切换相位没有问题。

    此致、

    瑞安