This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350F:SPI 信号问题

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1221523/drv8350f-spi-signal-problem

器件型号:DRV8350F

您好、团队成员:

有几个与 SPI 信号相关的问题。 请帮助澄清一下。  

栅极驱动器-> DRV8353FS

电平位移-> TXU0304RUTR

看门狗-> TPS3431SQDRBRQ1

下面是发送到 DRV8353FS 器件的 SPI 信号。  

CH1:CS,CH2:CLK,CH3L DI,CH4:DO

在标记的红色框中、它是写入命令、不应该是任何响应。 但为什么 DRV8353FS 器件具有 SPI 响应。  

2.下面看来 SDO 水平不正常。  您能否帮助检查电平位移或其他方面是否有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您在电机驱动器论坛发帖!

    我的目标是在下周结束之前提供答复。

    此致!

    ~艾丽西亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    关于在 SDI 上发送写入命令时为什么 SDO 上有响应的第一个问题、您会看到当前存储在所访问的寄存器中的数据。

    关于第二个问题、第二个图像中的做法有何不同、SDO 的输出看起来与第一个图像大不相同?

    此致!

    ~艾丽西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 对于问题2、我们已经解决了、因为客户发现它是由电平转换使能信号导致的。  

    对于上一个问题1、RD 思考 SDI 何时正在通过写入值来设置寄存器0x07h - 0x02h、SDO 应该没有任何响应。 但是、您可以看到、当 SDI 写入数据时、SDO 上有响应。 它不会影响性能、但我们是如何实现的。   

    分为以下几个问题。  

    1.如果不使用 SDx 和 SNx,如何处理这些? 悬空或连接到 GND?

    2. 在下面的波形上、当高/低侧 FET 处于开关区时、SOA 引脚会出现尖峰电压或下降到0V。 为什么? 如何改进它?

    开关频率为10kHz。  

    CH1:SOA CH2:Gate_Low 侧 FET CH3:分流器上的电压感测 CH4:Gate_High 侧

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    RD 认为 SDI 正在通过写入值来设置寄存器0x07h - 0x02h 时、SDO 应该没有任何响应。

    无论您是否执行读取/写入操作、您都将从 SDO 收到响应、如下表所述:

    1. 如果不使用 SDx 和 SNx、如何解决这些问题? 悬空或连接到 GND?

    第5节.  未使用的相位、旋转有刷电机和6.  以下常见问题解答中未使用的 CSA 描述了在这种情况下的应对方法: [FAQ]调试 BLDC 电机驱动器中常见问题的快速指南

    2.  在下面的波形中、当高/低侧 FET 处于开关区域时、SOA 引脚会出现尖峰电压或降至0V。 为什么? 如何改进它?

    我打算在下周中就这一问题作出答复。

    此致!

    ~艾丽西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    2.  在下面的波形中、当高/低侧 FET 处于开关区域时、SOA 引脚会出现尖峰电压或降至0V。 为什么? 如何改进它?

    根据共享的波形、出现这种情况的一个可能原因是高/低侧 FET 的开关速度过快。 一种验证方法是检查降低 IDRIVE 是否会改善尖峰/0电压。

    此致!

    ~艾丽西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户已尝试将 IDRIVE 调整到更小的值、它可以像我之前提供的波形那样改进行为。  

    此处有两个问题:

    1.当 IDRIVE 调整为较小值时、有没有副作用? 我们是否需要将开关频率调整到较小的值?

    2.一个问题是、当频率设置为10kHz 时、是否建议使用 IDRIVE 值?

    谢谢。  

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    在选择合适的 IDRIVE 值时、这往往与所选 MOSFET 的 Qgd 有关。 有关如何计算 IDRIVE 的更多信息、请参阅以下常见问题解答: [FAQ]选择最佳 IDRIVE 设置及其重要性

    此致!

    ~艾丽西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户已经改善了尖峰电压。 但下面的波形仍然存在问题。 SOx 会在开关期间拉至接地。 是否有任何有效的解决方法?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我的目标是在下星期中之前作出答复。

    此致!

    ~艾丽西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能为本次咨询提供帮助吗? 非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    是否可以获得监控以下通道的波形:GHx、GLx、SPx 和 SOx?

     可能会发生的情况是、可能会出现一些可能导致客户看到的行为的负瞬变。

    此致!

    ~艾丽西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户发现行为差异在滤波器设计上。  

    在 EVM 板上、没有串联的电阻器。 在客户电路板中、它为差分信号输入两个10欧姆。  

    卸下 ER214/215/216/217后、问题消失了。 您可以帮助评论如何解释此行为(感应电压降至0V)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我很高兴客户能弄清楚是什么原因造成了这个问题。

    我的目标是在下周结束之前提供答复。

    此致!

    ~艾丽西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 期待您的评论。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    当您说客户移除了  ER214/215/216/217电阻器时、您是说他们只是取消安装并将其保持开路、还是用0欧姆电阻器替换?

    另外、是否有可能看到包含与 DRV 连接的原理图片段?

    此致!

    ~艾丽西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    ER210/211/248/242的价值是什么?

    此致!

    ~艾丽西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ER210&2110.5 m Ω

    ER248&ER24210k Ω

    请帮助提供意见。 非常感谢。  

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    GX/GY 网络是否连接到 MOSFET 的栅极?  如果是、在进一步研究原理图之后、似乎客户使用 ER242/ER248在本质上将 FET 的栅极连接到分流电阻器的高侧。

    我想知道为什么客户选择以这种方式设计系统?

    此致!

    ~艾丽西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户提到、位于 MOSFET 的栅极和源极引脚之间的电阻器在该团队中很常用。 这样做的目的是提高 FET 受噪声影响的抗噪性能。 但是、电流检测拓扑首次将低侧电流检测用于低成本电动自行车应用。 一般的电动自行车使用高侧电流检测。  

    在 MOSFET 的栅极和源极引脚之间使用这些电阻器时是否有任何问题? 它是否与 SOx 跌落问题有关?

    此致

    布赖恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 ER214/ER215/ER216/ER/217和 ER242/ER248进行一些测量

    请。具有不同配置的波形 Δ R 因此、当 ER214/215/216/217为10欧姆时会发生 SOx 电压下降。  该问题似乎 与 ER242/248无关。 请帮助澄清滤波器如何影响 SOx 的行为。    

    探头:黄色:SOX、红色:SOX 通过电视后。  

    图1:ER214/215/216/21710 Ω;ER242/248 Ω:

    图2: ER214/215/216/2170 ΩER242/24810k Ω

    图3:ER214/215/216/2170 Ω;ER242/248:nC

    EC217/EC218 = 1000pF

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    让我更详细地讨论这一点、并在本周结束时与您联系。

    此致、

    安东尼  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我很抱歉耽误你的时间。 对于客户为低侧 MOSFET 的栅极使用 GLx 至 SPx 下拉电阻器的情况、我没有看到任何问题。  

    客户能否明白 保持10欧姆电阻并拆除 EC217和 EC218是否改变了行为? 此外、客户是否可以探测 PAGND 和 PDGND 之间的电压差、以查看在 MOSFET 开关期间接地之间是否存在明显的噪声?  

    MOSFET 是否与驱动器位于同一个电路板上? 或者 MOSFET 是否有单独的电路板? 我在提供的原理图中没有看到任何 MOSFET。  

    此致、

    安东尼·洛迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    在更详细地查看该问题之后、我相信我知道输出端压降的原因:低侧栅极关断电流的灌电流路径是通过 SPx 线、 因此、用于关闭低侧 FET 的下拉电流会在10欧姆 ER215和 ER216电阻器上产生压降、这会导致 CSA 输入端出现电压差、进而导致输出下降。 SPx 线用于该器件上的灌电流、因此最好使用0欧姆的电阻器、这样电阻器两端就不会出现压降、从而导致放大器输入端产生差分电压。

    此致、

    安东尼·洛迪