您好、团队成员:
有几个与 SPI 信号相关的问题。 请帮助澄清一下。
栅极驱动器-> DRV8353FS
电平位移-> TXU0304RUTR
看门狗-> TPS3431SQDRBRQ1
下面是发送到 DRV8353FS 器件的 SPI 信号。
CH1:CS,CH2:CLK,CH3L DI,CH4:DO
在标记的红色框中、它是写入命令、不应该是任何响应。 但为什么 DRV8353FS 器件具有 SPI 响应。

2.下面看来 SDO 水平不正常。 您能否帮助检查电平位移或其他方面是否有问题?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、团队成员:
有几个与 SPI 信号相关的问题。 请帮助澄清一下。
栅极驱动器-> DRV8353FS
电平位移-> TXU0304RUTR
看门狗-> TPS3431SQDRBRQ1
下面是发送到 DRV8353FS 器件的 SPI 信号。
CH1:CS,CH2:CLK,CH3L DI,CH4:DO
在标记的红色框中、它是写入命令、不应该是任何响应。 但为什么 DRV8353FS 器件具有 SPI 响应。

2.下面看来 SDO 水平不正常。 您能否帮助检查电平位移或其他方面是否有问题?

谢谢。 对于问题2、我们已经解决了、因为客户发现它是由电平转换使能信号导致的。
对于上一个问题1、RD 思考 SDI 何时正在通过写入值来设置寄存器0x07h - 0x02h、SDO 应该没有任何响应。 但是、您可以看到、当 SDI 写入数据时、SDO 上有响应。 它不会影响性能、但我们是如何实现的。
分为以下几个问题。
1.如果不使用 SDx 和 SNx,如何处理这些? 悬空或连接到 GND?
2. 在下面的波形上、当高/低侧 FET 处于开关区时、SOA 引脚会出现尖峰电压或下降到0V。 为什么? 如何改进它?
开关频率为10kHz。
CH1:SOA CH2:Gate_Low 侧 FET CH3:分流器上的电压感测 CH4:Gate_High 侧

您好、Brian、
RD 认为 SDI 正在通过写入值来设置寄存器0x07h - 0x02h 时、SDO 应该没有任何响应。
无论您是否执行读取/写入操作、您都将从 SDO 收到响应、如下表所述:

1. 如果不使用 SDx 和 SNx、如何解决这些问题? 悬空或连接到 GND?
第5节. 未使用的相位、旋转有刷电机和6. 以下常见问题解答中未使用的 CSA 描述了在这种情况下的应对方法: [FAQ]调试 BLDC 电机驱动器中常见问题的快速指南
2. 在下面的波形中、当高/低侧 FET 处于开关区域时、SOA 引脚会出现尖峰电压或降至0V。 为什么? 如何改进它?
我打算在下周中就这一问题作出答复。
此致!
~艾丽西亚
您好、Brian、
2. 在下面的波形中、当高/低侧 FET 处于开关区域时、SOA 引脚会出现尖峰电压或降至0V。 为什么? 如何改进它?
根据共享的波形、出现这种情况的一个可能原因是高/低侧 FET 的开关速度过快。 一种验证方法是检查降低 IDRIVE 是否会改善尖峰/0电压。
此致!
~艾丽西亚
您好、Brian、
在选择合适的 IDRIVE 值时、这往往与所选 MOSFET 的 Qgd 有关。 有关如何计算 IDRIVE 的更多信息、请参阅以下常见问题解答: [FAQ]选择最佳 IDRIVE 设置及其重要性
此致!
~艾丽西亚
使用 ER214/ER215/ER216/ER/217和 ER242/ER248进行一些测量
请。具有不同配置的波形 Δ R 因此、当 ER214/215/216/217为10欧姆时会发生 SOx 电压下降。 该问题似乎 与 ER242/248无关。 请帮助澄清滤波器如何影响 SOx 的行为。
探头:黄色:SOX、红色:SOX 通过电视后。
图1:ER214/215/216/217:10 Ω;ER242/248 Ω:

图2: ER214/215/216/217:0 Ω;ER242/248:10k Ω

图3:ER214/215/216/217:0 Ω;ER242/248:nC

EC217/EC218 = 1000pF
此致
布赖恩
您好、Brian、
我很抱歉耽误你的时间。 对于客户为低侧 MOSFET 的栅极使用 GLx 至 SPx 下拉电阻器的情况、我没有看到任何问题。
客户能否明白 保持10欧姆电阻并拆除 EC217和 EC218是否改变了行为? 此外、客户是否可以探测 PAGND 和 PDGND 之间的电压差、以查看在 MOSFET 开关期间接地之间是否存在明显的噪声?
MOSFET 是否与驱动器位于同一个电路板上? 或者 MOSFET 是否有单独的电路板? 我在提供的原理图中没有看到任何 MOSFET。
此致、
安东尼·洛迪
您好、Brian、
在更详细地查看该问题之后、我相信我知道输出端压降的原因:低侧栅极关断电流的灌电流路径是通过 SPx 线、 因此、用于关闭低侧 FET 的下拉电流会在10欧姆 ER215和 ER216电阻器上产生压降、这会导致 CSA 输入端出现电压差、进而导致输出下降。 SPx 线用于该器件上的灌电流、因此最好使用0欧姆的电阻器、这样电阻器两端就不会出现压降、从而导致放大器输入端产生差分电压。
此致、
安东尼·洛迪