尊敬的
8701GH 引脚对 GND 波形具有负过冲、并且 GH2 Gh1引脚的低电平在连接电机后出现异常振动、未连接电机的负过冲为-680mV、连接电机负过冲-1.12V 超出测试波形的规格-0.3V
任何建议?提前感谢









This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的
8701GH 引脚对 GND 波形具有负过冲、并且 GH2 Gh1引脚的低电平在连接电机后出现异常振动、未连接电机的负过冲为-680mV、连接电机负过冲-1.12V 超出测试波形的规格-0.3V
任何建议?提前感谢









尊敬的 Raymond:
根据 表5、对于 IDRVE 电阻= 200kΩ、拉电流为25mA、灌电流为50mA。 IDRIVE 引脚配置设置。
IDRIVE >(Qgd / RT)(如 8.2.1.2.2 IDRIVE 配置中的公式所示)。 对于 MOSFET、Qgd = 4.3nC、上升时间(RT)显示为72ns。 因此 IDRIVE > 4.3nC/72nS = 59.72 mA。 我认为您的现有驱动电流不足以驱动您的 FET。
您需要大于59mA 的 IDRIVE 电流500 kΩ、因此我可以为100mA 拉电流/ 200mA 灌电流选项选择">IDRIVE 到 GND"、高阻态"选项。
尝试移除您的 R_IDRIVE 电阻、如 表6的中间图像所示。 IDRIVE 引脚电阻设置
此致、
雅各布