This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8701:负过冲

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8701EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1251453/drv8701-negative-overshoot

器件型号:DRV8701

尊敬的  

   8701GH 引脚对 GND 波形具有负过冲、并且 GH2 Gh1引脚的低电平在连接电机后出现异常振动、未连接电机的负过冲为-680mV、连接电机负过冲-1.12V 超出测试波形的规格-0.3V

 任何建议?提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

     您的 IDRIVE 电阻是多少?  可能所选的 IDRIVE 设置不足以导通外部 FET。

    您能否提供电路图和 MOSFET 器件型号?  

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jacob

    IDRVE 电阻= 200kΩ,NMOS CRSM060N06L2,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    您能否提供输出电流和电压波形?

    如果您可以、请提供电机电压和电路图、这将有助于进一步分析问题。  

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David

    通道1 (黄色)是 GH2接地、通道2 (绿色)是 SH2接地,谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

     根据 表5、对于 IDRVE 电阻= 200kΩ、拉电流为25mA、灌电流为50mA。 IDRIVE 引脚配置设置

    IDRIVE >(Qgd / RT)(如 8.2.1.2.2 IDRIVE 配置中的公式所示)。  对于 MOSFET、Qgd = 4.3nC、上升时间(RT)显示为72ns。  因此 IDRIVE > 4.3nC/72nS = 59.72 mA。  我认为您的现有驱动电流不足以驱动您的 FET。   

    您需要大于59mA 的 IDRIVE 电流500 kΩ、因此我可以为100mA 拉电流/ 200mA 灌电流选项选择">IDRIVE 到 GND"、高阻态"选项。   

    尝试移除您的 R_IDRIVE 电阻、如 表6的中间图像所示。 IDRIVE 引脚电阻设置

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    它显示了560k 电阻,any advice?的另一个波形、提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    若要更好地理解、请尽可能提供以下规格:

    - PWM 频率

    -大容量电容尺寸

    -示意图或线路图

    -电源电压

    -这是在 DRV8701EVM 上还是一种新设计

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

      ,电压=24V、PWM 频率=16.8khz、得益于此附件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    查看电路原理图后、二极管 D21-D24似乎不是必需的、可以移除。

    仅使用原理图诊断问题并不困难、因此如果可能、您可以提供布局。  

    另一种可能的原因可能是 IDRIVE 电流。 请尝试使用更小的 IDRIVE 电阻来降低 IDRIVE 电流。 也许 MOSFET 正在快速切换。  

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David

    是关于 GH2脚负过冲的任何设计风险高于-0.3V 的规格要求,时间为 ns 级?μ s ,附件为 PCB ,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    我们建议器件在任何时间段内都不超过绝对最大额定值。 超过绝对最大额定值的器件可能会对器件造成永久损坏、暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响器件可靠性。

    此致!

    大卫