This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 建议为小型电磁阀24VDC 使用足够的 PWM 控制器 IC

Guru**** 1270500 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV110, DRV8904-Q1, DRV8932
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1255571/suggestion-for-adequate-pwm-controller-ic-for-small-solenoid-24vdc-valve

主题中讨论的其他器件:DRV110DRV8904-Q1DRV8932

大家好、论坛。

我需要驱动一个工作电压为24VDC 10W 、 PWM 频率连续可选、工作频率范围为1至250Hz、可选占空比为2-100%的小型电磁阀。

PWM 频率相对较低、但我需要随占空比一起改变它。

我解释: 占空比控制阀门 在给定周期内开启的时间百分比:例如、考虑 150 Hz (周期/秒)。 (1)在占空比为50%时、阀 将开启 3.3毫秒、关闭3.3毫秒。 我需要准确地控制它。

是否有 IC 可能具有多个输出、例如 DRV110?

感谢您提供任何帮助、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano、您好!

    您是否在寻找具有集成式 PWM 发生器并可覆盖所需频率和占空比的驱动器? 如果是、我们没有任何具有此精确功能的驱动器。  

    是否需要进行峰值和保持电流调节? 在峰值和保持期间基本可调的电流调节?

    您需要驱动多少个阀门?

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Pablo 的快速回复。

    是的、最好具有所有功能。 尤其是频率和占空比。 但我可以将其分离在两个不同的 IC 中。 PWM 发生器和输出驱动器。

    实际上没有"峰值和保持"不是必需的。 2个 输出甚至4个输出 是可取的、但尤其是第一个特性是强制性的。

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano、

    是最好具有所有功能。 尤其是频率和占空比。 但我可以将其分离在两个不同的 IC 中。 PWM 发生器和输出驱动器。

    遗憾的是、我们没有具有该功能的驱动器。 唯一接近的是 DRV890x-Q1多通道驱动器系列。 DRV8904-Q1是一款4通道驱动器。 该器件随附集成式 PWM 发生器、但最大频率为2kHz。

    一种选择是将 DRV8932与来自 MCU 或其他外部 IC 的 PWM 发生器相结合。 请告诉我此器件是否适合您的设计。

    出于好奇心、为什么集成式 PWM 发生器是您需要的强制性特性? 是否要节省 MCU 上的计时器通道?

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pablo、再次谢谢。

    将查看建议的 IC。 顺便说一下、为什么您说"最大 PWM 频率为2kHz"。 我需要它远小于250 Hz。

    是的、我们以前考虑的是模块化一体式电路板、这样一个 MCU 就可以通过一组 SPI 进行控制、而无需共享单个 MCU 的 PWM 资源。

    如您所说、您可以推荐外部 PWM 发生器吗? 以便遵循发生器+驱动器 IC?

    再次致以最诚挚的问候、谢谢

    斯特凡诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano、

    "PWM 频率最大值2kHz"。 我需要它远低于250 Hz。[/报价]

    抱歉、我读得太快、以为您写入了250kHz。 在这种情况下、DRV8904-Q1是一个不错的选择。 完全可通过 SPI 进行控制。  

    如果此驱动程序适合您的应用需求、DRV8904-Q1是一个不错的选择。 对于更高的额定电流、可以将输出并联以实现更高的电流能力。  

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Pablo。 已查看您建议的 IC 的数据表、但有一点不清楚。 规格说明:"用户可以在4种80Hz、100Hz、200Hz 和2kHz 的设置中灵活地选择通道的 PWM 频率。。。" 但我需要能够以1至250Hz 的连续方式在1个步长内进行选择。 这对于我的应用而言是强制性的。 您能建议其他实施方法吗? 非常感谢您的耐心等待。  斯特夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano、

    DRV8904-Q1将不会像这样运行。  它没有外部 PWM 输入、所以频率是固定的、有可选选项。  您需要考虑具有外部 PWM 输入的器件、以实现这种类型的频率和占空比控制。   

    DRV8932之类的器件将适合您。

    https://www.ti.com/product/DRV8932

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan。 主要内容。 您能否同时向我推荐一款可满足我需求的 IC PWM 控制器?

    此致、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano、

    任何简单的 PWM 控制器都可以在您的情况下正常工作(只要低至1Hz)。 具有 PWM 发生器的 MCU 将是最佳选择。  

    我不是 MCU 专家、因此我建议在 MCU 论坛中发帖、以便为您选择控制器提供帮助。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特