大家好、论坛。
我需要驱动一个工作电压为24VDC 10W 、 PWM 频率连续可选、工作频率范围为1至250Hz、可选占空比为2-100%的小型电磁阀。
PWM 频率相对较低、但我需要随占空比一起改变它。
我解释: 占空比控制阀门 在给定周期内开启的时间百分比:例如、考虑 150 Hz (周期/秒)。 (1)在占空比为50%时、阀 将开启 3.3毫秒、关闭3.3毫秒。 我需要准确地控制它。
是否有 IC 可能具有多个输出、例如 DRV110?
感谢您提供任何帮助、
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、论坛。
我需要驱动一个工作电压为24VDC 10W 、 PWM 频率连续可选、工作频率范围为1至250Hz、可选占空比为2-100%的小型电磁阀。
PWM 频率相对较低、但我需要随占空比一起改变它。
我解释: 占空比控制阀门 在给定周期内开启的时间百分比:例如、考虑 150 Hz (周期/秒)。 (1)在占空比为50%时、阀 将开启 3.3毫秒、关闭3.3毫秒。 我需要准确地控制它。
是否有 IC 可能具有多个输出、例如 DRV110?
感谢您提供任何帮助、
此致
Stefano、
是最好具有所有功能。 尤其是频率和占空比。 但我可以将其分离在两个不同的 IC 中。 PWM 发生器和输出驱动器。
遗憾的是、我们没有具有该功能的驱动器。 唯一接近的是 DRV890x-Q1多通道驱动器系列。 DRV8904-Q1是一款4通道驱动器。 该器件随附集成式 PWM 发生器、但最大频率为2kHz。
一种选择是将 DRV8932与来自 MCU 或其他外部 IC 的 PWM 发生器相结合。 请告诉我此器件是否适合您的设计。
出于好奇心、为什么集成式 PWM 发生器是您需要的强制性特性? 是否要节省 MCU 上的计时器通道?
此致、
巴勃罗·阿梅特
Pablo、再次谢谢。
将查看建议的 IC。 顺便说一下、为什么您说"最大 PWM 频率为2kHz"。 我需要它远小于250 Hz。
是的、我们以前考虑的是模块化一体式电路板、这样一个 MCU 就可以通过一组 SPI 进行控制、而无需共享单个 MCU 的 PWM 资源。
如您所说、您可以推荐外部 PWM 发生器吗? 以便遵循发生器+驱动器 IC?
再次致以最诚挚的问候、谢谢
斯特凡诺
Stefano、
"PWM 频率最大值2kHz"。 我需要它远低于250 Hz。[/报价]抱歉、我读得太快、以为您写入了250kHz。 在这种情况下、DRV8904-Q1是一个不错的选择。 完全可通过 SPI 进行控制。
如果此驱动程序适合您的应用需求、DRV8904-Q1是一个不错的选择。 对于更高的额定电流、可以将输出并联以实现更高的电流能力。
此致、
巴勃罗·阿梅特
Stefano、
DRV8904-Q1将不会像这样运行。 它没有外部 PWM 输入、所以频率是固定的、有可选选项。 您需要考虑具有外部 PWM 输入的器件、以实现这种类型的频率和占空比控制。
DRV8932之类的器件将适合您。
https://www.ti.com/product/DRV8932
此致、
瑞安