This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316Z:PWM 开关中的死区时间

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316Z

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1256660/mct8316z-dead-time-in-pwm-swithcing

器件型号:MCT8316Z

MCT8316Z 手册说明、在同步 PWM 模式(表8、4)下、PWM 和 PWMn 提供给特定相位。

但相位切换之间存在死区时间。

甚至可以达到3400ns、每个周期发生两次。

假设我采用50kHz PWM 模式。  

50kHz*3.4uSeC*2=340msec。

这意味着34%的时间内没有供电。

器件可以达到200,000kHz、因此器件将持续处于死区时间。

这是真的吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 liran:

    我的目标是在本周结束前提供有关这方面的答案。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 liran:

    在查看您的分析之后、我们同意如果满足以下条件、器件将处于连续死区时间:

    -转换率设置为25V/us 的最大值

    -死区时间是 它的 最大时间

    使用同步 PWM 模式

    为 避免出现这种情况 、我们建议使用异步模式或更高的压摆率设置。

    此致、

    约书亚