请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCT8316Z MCT8316Z 手册说明、在同步 PWM 模式(表8、4)下、PWM 和 PWMn 提供给特定相位。
但相位切换之间存在死区时间。
甚至可以达到3400ns、每个周期发生两次。
假设我采用50kHz PWM 模式。
50kHz*3.4uSeC*2=340msec。
这意味着34%的时间内没有供电。
器件可以达到200,000kHz、因此器件将持续处于死区时间。
这是真的吗?