嗨、大家好!
我已经将自己用作一款用于测试 MCT8316ZR (SPI 版本)的小型评估板。 在几个小时的成功实验后、我一直使故障标志一直打开(也可在状态寄存器0中看到)、而电机停止旋转。 从状态寄存器2 (数据表表第66页的表8-15)中、我看到 OTP_ERR 标志处于开启状态。
数据表中没有关于"一次性可编程性错误"的详细信息。 OTP 错误代表什么? 这里的一次性可编程是什么?
尝试清除故障(控制寄存器2A 中的 CLR_FLT 位(选项卡8-19、p 69)不会导致行为发生任何变化、nSleep 复位脉冲也不会导致。 我做错了什么? 如何解决?
状态寄存器:
#0:0x01 0b00000001
#1:0x00 0b00000000
#2:0xC0 0b11000000
非常感谢您的任何见解!
佩帕