This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316Z:故障放大器;OTP_ERR 位打开、电机不旋转

Guru**** 2472870 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316Z

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1256071/mct8316z-fault-otp_err-bits-on-motor-not-spinning

器件型号:MCT8316Z

嗨、大家好!

我已经将自己用作一款用于测试 MCT8316ZR (SPI 版本)的小型评估板。 在几个小时的成功实验后、我一直使故障标志一直打开(也可在状态寄存器0中看到)、而电机停止旋转。 从状态寄存器2 (数据表表第66页的表8-15)中、我看到 OTP_ERR 标志处于开启状态。

数据表中没有关于"一次性可编程性错误"的详细信息。 OTP 错误代表什么? 这里的一次性可编程是什么?

尝试清除故障(控制寄存器2A 中的 CLR_FLT 位(选项卡8-19、p 69)不会导致行为发生任何变化、nSleep 复位脉冲也不会导致。 我做错了什么? 如何解决?

状态寄存器:
       #0:0x01 0b00000001
       #1:0x00 0b00000000
       #2:0xC0 0b11000000

非常感谢您的任何见解!

佩帕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pepa:

    该 OTP_ERR 错误标志是否仅出现在一个器件或多个器件上?

    此外、为了确认、 在器件 下电上电后是否仍然显示该 OTP_ERR 错误标志?  

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    它只是一个芯片。 设置是评估是使用 HW 还是 SPI 版本。

    下电上电没有任何帮助、即使在第二天、其行为也是一样的(如果这是过热问题)。

    在其他一些线程中、我发现有某种 OTP 存储器用户无法访问。 这可能与什么有关?

    谢谢、

    佩帕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pepa:

    OTP_ERR 表示器件的一次性可编程存储器在生产时未正确编程。 遗憾的是 、OTP 不可修改、这意味着器件无法再使用。

    我想 这是您参考的线程、但这里是一个线程、其中包含有关此主题的更多信息: MCT8316Z:一次性可编程错误/原理图审阅

    此致、

    约书亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它实际上就是这一个:e2e.ti.com/.../drv8316-regarding-otp]

    但这很可能是不相关的。

    如果标记与它们一样、是否有其他方法可以解决可能导致问题的原因?

    nFault 在加电时保持高电平、以避免进入"内部测试模式"。 如何识别芯片是否处于这种状态?

    Br、

    佩帕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pepa:

    当标记为正文时,是否有其他方法可以解决可能导致问题的问题?

    出现的 OTP_ERR 标志意味着 OTP 存储器在生产期间进行编程时遇到错误。 无法再使用发出此标志的器件。

    n 加电时故障保持高电平以避免进入"内部测试模式"。 如何识别芯片是否处于此状态?

    要检查您是否处于内部测试模式、您可以查看是否 可以触发任何故障、例如欠压故障。 如果您遇到故障、则 不处于测试模式。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    出现 OTP_ERR 标志意味着 OTP 存储器在生产期间进行编程时出现错误。 无法再使用发出此标志的设备。

    在发生 OTP_ERR 之前、芯片连续驱动电机几个小时。 这意味着它不是从生产出来的。 这意味着有另一种方法来引入误差。 或者、它是否是一个(可能的)故障芯片、一段时间后、存储器就会在该芯片中发生故障? 对于进一步的产品生产来说,这可能是相当令人不愉快的行为:|

    无论哪种方式,我都会得到一个新的,我们会看到这一个工作多长时间。

    关于 OTP 存储器的最后一个问题:它是否也存在于 HW (-ZT)芯片中? 该 IC 是否也会弹出此问题?

    此致、

    佩帕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pepa:

    有关 OTP 存储器的最后一个问题:它是否也存在于 HW (-ZT)芯片中?

    MCT8316Z 的 HW 型号中也存在 OTP 存储器。

    是否是一个(可能)故障的芯片,一段时间内内存出现故障?

    我需要一些时间来研究这一点。 我打算在下周一周三之前与您联系。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pepa:

     器件中的存储器可能一段时间后出现故障、但我们无法明确地说。

    此致、

    约书亚