This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8705H-Q1EVM:DRV8705可以驱动 TPH2R608NH、L1Q MOSFET

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1258193/drv8705h-q1evm-drv8705-can-drive-tph2r608nh-l1q-mosfets

器件型号:DRV8705H-Q1EVM

您好!

在我们的单相逆变器设计中、我们需要使用具有 NPH2R608 nH (NMOSFET)的 DRV8705栅极驱动器 IC。 Qg = 27nC。  

根据我们的计算、我们似乎能够满足这些要求。 我按照 TI 文档的建议进行了计算。 如果你有任何人可以改变计算或提供实验反馈,这将是非常有帮助的我们。

提前感谢。

纳耶姆

计算:

我们的目标 ——TPH2R608NH

Qg = 72nC

Ivcp = 1.44mA

Idrivep_HI = 18nC/750ns = 24mA  (1010b = 24 mA)

Idrivep_lo = 18nC/1000ns = 18mA (1001b = 20 mA)

根据计算结果,为 Idrivep 选择了24mA 值;

Idriven_Hi = 18nC/250ns = 72mA (1111b = 62 mA)

Idrived_lo = 18nC/500ns = 36mA (1101b = 40 mA)

根据计算结果、为 Idrived 选择了一个62 mA 值;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nayeem:

    我们会审查您的问题、并在24小时内回复您的问题。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来不错。  另一个要考虑的规格是 Tdrive。  我们将此部分添加到了我们最近的一些驱动器中。  数据表屏幕截图:

    此致、

    瑞安