请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8243S-Q1LEVM 您好!
我们的客户在调试 BDC 驱动器芯片 DRV8243S 时遇到了一些问题、如下所示:
当尝试将驱动器芯片从睡眠模式切换到待机模式时、请提高 nSleep 引脚、并在检测到 nFault 引脚被拉至低电平后发送 CLR_ FLT cmd、NFault 引脚无法再次升高、并且无法进入待机模式。
读取 Fault_summary 寄存器时、寄存器读数为0 * 60并且 POR 和 nFault 设置为1。
我想问一下导致这种情况的原因是什么、我们是否需要额外操作才能进入待机模式?
从休眠模式切换到待机模式的时序图:

谢谢!