This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243S-Q1LEVM:芯片调试问题

Guru**** 2472870 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1258708/drv8243s-q1levm-problems-with-chip-debugging

器件型号:DRV8243S-Q1LEVM

您好!

我们的客户在调试 BDC 驱动器芯片 DRV8243S 时遇到了一些问题、如下所示:

当尝试将驱动器芯片从睡眠模式切换到待机模式时、请提高 nSleep 引脚、并在检测到 nFault 引脚被拉至低电平后发送 CLR_ FLT cmd、NFault 引脚无法再次升高、并且无法进入待机模式。

读取 Fault_summary 寄存器时、寄存器读数为0 * 60并且 POR 和 nFault 设置为1。

我想问一下导致这种情况的原因是什么、我们是否需要额外操作才能进入待机模式?

从休眠模式切换到待机模式的时序图:

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shelly、  

    您是否正在向驱动程序提供虚拟机?  该 EVM 需要连接到 PC 以实现5V 的逻辑运行(MSP430)、并为驱动器本身提供12V 左右的 VM 电压。  您是否为 EVM 提供此功能?

    此致、

    瑞安