请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV110 主题中讨论的其他器件:DRV8251、 DRV8210
您好!
我一直在网上搜索 DRV101T、但运气差。 我看到在中国有很多库存,但他们没有那么反应,我担心其中一些可能是骗局。
您能帮助我找到与 DRV101T 相同的替代产品吗?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Lor、您好!
我推荐您研究两个 H 桥驱动器。 第一个是 DRV8251、它具有电流调节功能、支持 DR101T 支持的电压范围。 第二个是 DRV8210、如果您只想驱动一个电感负载而不关心电流调节、可以将它作为替代方案。 此驱动器可支持与 DRV101T 相同的电流、但电源电压较低。 是否需要更换驱动程序中的内部 PWM? 如果确实需要某个最大频率、
此致、
基尔蒂·库马南