This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV110:查找 DRV101T 或 DRV101T 替代产品时需要帮助

Guru**** 2472870 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8251, DRV8210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1258885/drv110-need-help-looking-for-drv101t-or-a-drv101t-replacement

器件型号:DRV110
主题中讨论的其他器件:DRV8251DRV8210

您好!

我一直在网上搜索 DRV101T、但运气差。 我看到在中国有很多库存,但他们没有那么反应,我担心其中一些可能是骗局。  

您能帮助我找到与 DRV101T 相同的替代产品吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lor、您好!

    我推荐您研究两个 H 桥驱动器。 第一个是 DRV8251、它具有电流调节功能、支持 DR101T 支持的电压范围。 第二个是 DRV8210、如果您只想驱动一个电感负载而不关心电流调节、可以将它作为替代方案。 此驱动器可支持与 DRV101T 相同的电流、但电源电压较低。 是否需要更换驱动程序中的内部 PWM? 如果确实需要某个最大频率、

    此致、  

    基尔蒂·库马南