你(们)好!
我们正在测试 DRV8848的短路响应。 以下测试是通过将输出短接至 GND 并使电机正向运行来完成的。 短路从未消除。

FAULT 引脚在~110ms 后变为低电平、然后在~5.5ms 后再次变为低电平~177ms。
在前110ms 后、H 桥驱动器停止重试以启用电流。
驱动器每1.6ms 使能一次电流、
Question:
1) 1) FAULT 引脚为什么在110ms 后变为高电平?
2) 2)为何在该110ms 后停止重试以启用输出?
此致、
最大值
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好!
我们正在测试 DRV8848的短路响应。 以下测试是通过将输出短接至 GND 并使电机正向运行来完成的。 短路从未消除。

FAULT 引脚在~110ms 后变为低电平、然后在~5.5ms 后再次变为低电平~177ms。
在前110ms 后、H 桥驱动器停止重试以启用电流。
驱动器每1.6ms 使能一次电流、
Question:
1) 1) FAULT 引脚为什么在110ms 后变为高电平?
2) 2)为何在该110ms 后停止重试以启用输出?
此致、
最大值
您好、Max:
相关说明-您能否确切解释一下我们如何使用 PWM 信号驱动 DRV8848?
DRV8848使用 PWM 控制接口来控制电机。 PWM 控制需要两个 PWM 信号作为引脚 IN1和 IN2的输入。 这些 PWM 输入信号将控制电机的速度和方向。 为了正确调节电流、必须通过 MCU 提供电压基准(VREF)。 该电压基准将设置斩波电流(ICHOP)以调节满量程电流。


请记住、nFAULT 引脚需要在 nFAULT 引脚和 VCC 之间连接一个上拉电阻器、并且在某些情况下可以上拉至 VINT。 RnFAULT 的值大于1 kΩ。

为了实现正确的电桥控制、可以参考以下输入状态:

此致!
大卫
您好、Max:
尝试重新创建短路测试时、我获得了预期的结果、但未能重现原始问题。
电源:
VM = 5V
输入:
AIN1 = 100%占空比
AIN2 = 0
探头:
nFAULT:通道3 (紫色)
AOUT1:通道2 (蓝色)

在上图中、当 nFAULT 被触发时、它会变为低电平、并且仅在过流保护周期 tOCP = 1.6ms 后设置为高电平、这与数据表相符。 当 nFAULT 变为高电平时、在 tOCP 之后、电机电压会在过流保护跳闸电平(IOCP)达到之前跟随。
Question:
完成原始的短路测试后、DRV8848是否仍能正常工作?
如果可能、您能否提供原理图或电路板布局?
在短路测试期间、哪些引脚会短路?
在 AIN1 = 100%占空比且 AIN2 = 0的情况下、AOUT1是否在无负载的情况下对地短路?
此致!
大卫