This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8311:nFAULT 引脚的输出电压问题

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1258569/drv8311-the-output-voltage-of-nfault-pin-issue

器件型号:DRV8311

您好!

我们在项目中使用 DRV8311、现在我们测量到在上电时 nFAULT 引脚的输出电压为1.0V、 我们将 RnFAULT 从10Kohm 更改为5.1Kohn (与数据表相同)、输出电压也为1V、请参阅下面的原理图、并提供您的意见:没有任何错误、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:  

    您能否提供电源 nFAULT/MODE/GAIN/SLEW 被上拉至的电压波形? 这些引脚中是否也有任何一个的电压低于预期电压?

    最后、您能否检查是否触发了任何故障寄存器?  

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关 nFAULT 上电/断电的情况、请参阅以下波形:

    模式 下拉为47千欧、没有波形;

    增益下拉为47千欧、没有波形;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:  

    非常感谢您提供的其他信息、对于您对使用的器件/参数感到困惑表示歉意。

    再通过查看原理图、我发现 nSLEEP (引脚24)也正在上拉至 AVDD、正确吗? 我认为 nSLEEP 具有内部下拉电阻器、因此您能否移除该电阻器并为其提供复位脉冲以复位器件?  

    此外、您能否检查其他主要输入/输出引脚、以确定是否存在任何其他异常波形、并提供此器件工作的电压?

    我想了解是否完全跳闸了可能的故障、这有助于缩小可能的原因。  

    此致、

    -约书亚