请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8311 您好!
我们在项目中使用 DRV8311、现在我们测量到在上电时 nFAULT 引脚的输出电压为1.0V、 我们将 RnFAULT 从10Kohm 更改为5.1Kohn (与数据表相同)、输出电压也为1V、请参阅下面的原理图、并提供您的意见:没有任何错误、谢谢。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Zhang:
非常感谢您提供的其他信息、对于您对使用的器件/参数感到困惑表示歉意。
再通过查看原理图、我发现 nSLEEP (引脚24)也正在上拉至 AVDD、正确吗? 我认为 nSLEEP 具有内部下拉电阻器、因此您能否移除该电阻器并为其提供复位脉冲以复位器件?
此外、您能否检查其他主要输入/输出引脚、以确定是否存在任何其他异常波形、并提供此器件工作的电压?
我想了解是否完全跳闸了可能的故障、这有助于缩小可能的原因。
此致、
-约书亚